This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:输入鉴定

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168674/cc3220sf-launchxl-input-qualification

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

为了实现某些功能、我需要在 CC3220SF-LAUNCHXL 的 GPIO 之一上获取外部中断。 即使存在一些噪声、也会触发该中断、因此我想在 C2000 (F28379D)中加入一些类似的输入限定条件。

有人能在这方面提供帮助吗?

谢谢你。

此致、

Kuldeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!  

    CC32xx 本身不支持此功能。 但您可以通过软件轻松实现。 实现这一目标的方法有多种。 例如:

    • 触发 GPIO 中断后、您将启动计时器、并在计时器过期前检查是否未调用 GPIO ISR
    • 另一种方法是在触发 GPIO ISR 时禁用 ISR、并使用采样间隔启动计时器。 在计时器 ISR 中、您将读取 GPIO 引脚的状态、以确保状态不变。
    • (笑声) 在 GPIO 引脚上使用 RC 滤波器的硬件方法也很有用

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答。 这似乎很有用;我将检查这是否符合要求。

    此致、

    Kuldeep