大家好、
以下是客户的请求:
将 i2copt3001_cpp 烧录 到 CC3235S-Launchpad 中时、 虽然可以成功建立通信、 但在测量 SCL 波形时、波形会出现以下问题:
- 上升沿上升得太慢
- CC3235S 下拉的低电平不是0、有一个250mV 的半高电平。

虽然这种现象不会影响通信、但这是否意味着 CC3235S 控制 I2C 时引脚输出存在一些问题? 同时、客户测量了 SDA 线路、发现上面两个问题也存在、但是当从器件向总线发送 ACK 信号或写入数据时、它可以将低电平拉至0V、 这表明从器件对总线的控制没有问题。
这种现象存在于具有 4.7K 上拉电阻 器 的定制板和 CC3235S-Launchpad 中。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick