This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835 QNX ims6驱动程序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168129/wl1835mod-wl1835-qnx-ims6-driver

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

您好,

 是的,我们将讨论用于 imx6的 QNX 上 WL1835MOD 的 wilink8驱动程序。

 该驱动程序可在 QNX7.0中使用,但似乎未对 QNX 7.1执行此操作。

 驱动程序在 imx6和 WL1835之间使用的物理接口是 SDIO。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BlackBerry/QNX 在 QNX OS 中集成 WiLink8驱动程序。 您是否能够与他们核对并获得确认?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QNX 7.1中不存在 wilink8的驱动程序。

    它存在于 QNX 7.0中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QNX 更熟悉其操作系统版本。 您能否与他们核实并获得确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是的,我们直接要求 QNX 支持 ,答案是,对于 imx6,QNX7.1不支持 wilink8驱动程序,并且不在路线图中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我们将在侧面对此进行检查