This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:UniFlash 映像模式

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1167728/cc3220moda-uniflash-image-mode

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我对 UniFlash 使用 CC3220MODASF 设置的映像模式有2个问题。

可以通过应用程序在之后更改映像模式、开发或生产,或者映像模式是否固定在首次编程/生产时?

我发现开发和生产模式的 OTA 文件之间没有差异。
因此、我假设 OTA 文件不包含任何有关映像模式的信息、没错。

此致、 非常感谢、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发/生产模式只能在编程期间设置(不能由应用程序设置或在 OTA 更新中设置)。