This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:WL1831MOD 参考设计

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162019/wl1831-wl1831mod-reference-design

器件型号:WL1831

请问是否有更新?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao  Meng、您好!

    我找不到  使用 W3006的完整参考设计、尽管您也可以使用另一个天线、但最长可达:  

    -天线类型相同
    -增益等于或小于经认证的天线
    -带外发射相似-您可能需要监管机构对此进行研究

    如我们 的 WL18xx 模块硬件集成指南 (文献编号 SWRU437)中所示 、下表显示了认可的天线类型。

    如需更多信息、还可以参阅我们  的天线阻抗测量和匹配应用手册。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我想澄清几点。

      

    FCC RF 测试报告指定了来自 TDK 和 Pulse 的特定芯片天线、请参阅以下列表:

     

    硬件集成指南(下面的电子邮件)中的表5指出、只要不超过最大增益值、来自 TDK 或 Pulse 的任何芯片天线都可以与现有的 FCC/IC 授权一起使用。

     

    问:我是否不限于仅使用经 FCC RF 测试报告测试的天线?

     

    天线匹配组件:

     

    参考原理图使用 TDK ANT016008并将匹配的组件值标识为与模块匹配:

    问题:不同芯片天线的值是否需要更改?

    问题: 如果是、W3006天线使用了什么值?

    问题:组件值是否也受 PCB 布局的影响?

      

    带外发射:

    问题:具体需要检查哪些内容、例如 FCC 第15C 部分?

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、您可以使用其他制造商提供的天线、但是在偏离 认证列表时、以下规则适用:  

    -天线类型相同 (芯片、鞭状等)
    -增益等于或小于经认证的天线
    -带外发射是相似的  


    最后一点是监管测试机构将研究的问题、以确保没有显著的性能差异。 "重要"部分是测试机构 将确定的内容。  

    此参考 设计确实显示 了用于天线阻抗匹配的匹配组件值、但这些组件将根据您的 PCB 布局而变化。  有许多因素会改变阻抗 、例如传输 线的长度、基板厚度等   我们的天线阻抗测量和匹配 应用手册(https://www.ti.com/lit/pdf/swra726)中提供了一个阅读更多相关信息的好参考。

    以下是有关天线匹配 https://www.embedded.com/integrating-chip-antennas-into-a-pcb-understanding-antenna-matching/的另一个很好的参考 

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    正如您提到 的是、您 可以使用来自其他制造商的天线、但是、当偏离 认证列表时、以下规则适用:;  

    -天线类型相同 (芯片、鞭状等)
    -增益等于或小于经认证的天线
    -带外发射是相似的  

    目前、我们使用的是参考 PCB 布局的 ANT016008天线。 此天线已过时。

    W3006天线已列入认证列表。 它的物理尺寸更大、需要新的 PCB 布局。 因为我没有偏离认证列表、这是否意味着我不必担心带外发射或调整新的 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的任何新天线都将需要新的匹配组件、具体取决于您 PCB 传输线上观察到的反射。 尽管您不必担心带外发射的重新测试。

    BR。

    Jessica M. Torres