主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMDSEMU110-ETH
您好!
我们已经使用 CC3235SFMOD 设计了定制板。 我们在该板上放置了连接器、用于连接 XDS110探针连接器-调试连接器(20引脚)和辅助连接器(14引脚)。 我们期望通过 XDS110辅助连接器提供电源。 使用 CCS、我们可以通过 CCS 中的目标配置选项实现这一点、但是如何在 Uniflash 中执行类似的设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们已经使用 CC3235SFMOD 设计了定制板。 我们在该板上放置了连接器、用于连接 XDS110探针连接器-调试连接器(20引脚)和辅助连接器(14引脚)。 我们期望通过 XDS110辅助连接器提供电源。 使用 CCS、我们可以通过 CCS 中的目标配置选项实现这一点、但是如何在 Uniflash 中执行类似的设置?
您好!
不应通过 XDS110调试探针为 CC3235SFMOD 供电。 XDS-110调试探针最多可提供400mA@3.3V。 但 CC3235SF 在 PHY 校准期间需要450mA@3.3V。 它可能起作用、但它使用的调试探针不在规范范围内。
我认为 Uniflash 没有这样的选项。 也许您可以尝试从 power_on_com.py 和 power_off_com.py 文件中调用 dbgjtag。 有关 dbgjtag 的说明、请参阅此处的电源部分。
1月
您好!
XDS110调试探针可用于许多其他 TI MCU、而不仅仅是 CC32xx 器件。 因此、有该选项。 通常、其他 MCU 的功耗要低得多。
正确的方法是将 XDS110调试探针与附件 TMDSEMU110-ETH 配合使用。 这允许为高达800mA 的电流供电。
CC3235SFMOD 很可能会与您的 XDS110调试探针搭配使用、而不会出现任何问题(取决于您电路板上的其他芯片等)。 但它是在不规范的情况下使用 XDS110调试探针。
1月