This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:使用 Uniflash 从 XDS110为目标加电

Guru**** 659040 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF, TMDSEMU110-ETH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1167349/cc3235sf-powering-up-target-from-xds110-using-uniflash

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMDSEMU110-ETH

您好!

我们已经使用 CC3235SFMOD 设计了定制板。 我们在该板上放置了连接器、用于连接 XDS110探针连接器-调试连接器(20引脚)和辅助连接器(14引脚)。 我们期望通过 XDS110辅助连接器提供电源。 使用 CCS、我们可以通过 CCS 中的目标配置选项实现这一点、但是如何在 Uniflash 中执行类似的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应通过 XDS110调试探针为 CC3235SFMOD 供电。 XDS-110调试探针最多可提供400mA@3.3V。 但 CC3235SF 在 PHY 校准期间需要450mA@3.3V。 它可能起作用、但它使用的调试探针不在规范范围内。

    我认为 Uniflash 没有这样的选项。 也许您可以尝试 power_on_com.py power_off_com.py 文件中调用 dbgjtag。 有关 dbgjtag 的说明、请参阅此处的电源部分

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果 XDS110无法为 CC3235SF 提供足够的电源、为什么 CCS 允许从探针配置目标电源? 我们甚至不应该在 CCS 中使用此配置吗?

    谢谢、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS110调试探针可用于许多其他 TI MCU、而不仅仅是 CC32xx 器件。 因此、有该选项。 通常、其他 MCU 的功耗要低得多。

    正确的方法是将 XDS110调试探针与附件 TMDSEMU110-ETH 配合使用。 这允许为高达800mA 的电流供电。

    CC3235SFMOD 很可能会与您的 XDS110调试探针搭配使用、而不会出现任何问题(取决于您电路板上的其他芯片等)。 但它是在不规范的情况下使用 XDS110调试探针。

    1月