This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:有关 CC3200的 UART 问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1166879/cc3200-uart-issue-about-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

以下是客户的请求:

客户发现 CC3200 PCB 原理图中的 UART 引脚 连接到  PIN55(CC_GPIO_01)(UART0_TX)和 PIN57(CC_GPIO_02)(UART0_RX)。 是否可以连接 到 PIN53(CC_GPIO_30)(UART0_TX)和 PIN45(GPIO31)(UART0_RX)?

使用时、他们应该注意什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器支持的 UART0 RX 和 TX 的任何配置都可能正常。

    请注意、使用 launchpad 时、XDS110通过55和57线连接到 CC3200 UART、因此如果您通过 LP 的 USB 连接器(即通过调试芯片)使用终端日志、则应使用这些线路。

    否则、这只会避免您使用的引脚上发生冲突。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是一个额外的评论...

    引脚55和57的一个重要事项。 ROM 引导程序使用这些引脚进行 Unflash 编程。 如果使用 Uniflash 或嵌入式编程、则需要将其连接到引脚55和57处的 UART。

    BTW... CC3200 LaunchPad 上的 XDS100 (基于 FTDI 芯片)不是 XDS110。 这意味着控制复位引脚等的不同方式

    1月