主题中讨论的其他器件:CC3235SF
我尝试扫描该器件的输出功率、发现了一些奇怪的行为。
我已使用"CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19"和"CC3235SF 映像"中的固件完成此操作。
- 输出功率似乎远远低于数据表中规定的值(表8-10、~17dB)
信号路径包括一个滤波器(FL1),但这不应仅仅解释>3dB 的差异。
通过将 R2移至 C1位置并使用"EU"设置、可在 J2中测量功率 - 与802.11g 相比、802.11b 的输出功率明显限制了能降低多少功率。
这是否符合预期?


BR
Mikael