This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:OTA 故障

Guru**** 2580995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1166555/cc3220sf-launchxl-ota-failure

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我在 OTA 过程中遇到一些错误。

这是日志、我认为它仅在初始化 OTA 库时的第一步失败。

GEN:OtaInit: call Ota_init<\r><\n>
OTA_init: sizeof CdnClient=576, sizeof OtaArchive=9128<\r><\n>
OTA_init: sizeof OtaLib_t=11908, sizeof OTA_memBlock=7800<\r><\n>
OTA_init: ERROR buffer size OtaLib_t=11908 < OTA_memBlock=7800<\r><\n>
GEN:OtaInit: ERROR from Ota_init. Status=-20701<\r><\n>
GEN:otaInit() failed : -20701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OtaLib_t 结构(在 OtaLib.h 中定义)的大小太大。

    您必须更新了结构的缓冲区大小之一。 其中大多数是在 ota.h 中定义的(例如 NET_BUF_SIZE (1440)、  MAX_URL_SIZE (512)、 MAX_VENDIR_DIR_SIZE (50)、 MAX_VENDOR_TOKEN_SIZE (96)、 MAX_SERVER_NAME (64)等)。 它不应累加11908B (应小于7800)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以将 OTA_BLOCK_SIZE (7800)更新为大于结构大小、但我认为更好的方法是了解您更新的定义并尝试减小该定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我没有更改它的结构大小。 我使用的是与我之前使用过的相同的 Ota 代码。

    我只需更改项目名称和项目目录。 这可能会导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了解结构大小是如何变得如此大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里遇到了问题、我尝试将 OtaArchive.h 中的@MAX_BUNDK_CMD_FILES 变量从8更新为15、这就是为什么 OtaLib 的大小由于该变量而增加的原因。 我已将@MAX_BUND_CMD_FILES 更改为11、并将小位@OTA_BLOCK_SIZE 增大到10K、现在可以了。