This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:测量快速时钟40MHz 的 ppm

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1166048/cc3220sf-measure-ppm-of-fast-clock-40mhz

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3220S

在 CC3220S 中,如何检查引脚编号为22和23的快速时钟(40MHz)的精度?

是否可以在不进行 CW 测试的情况下检查此项?

是否有任何方法可以将该时钟引入任何 GPIO、以便我们可以通过频率计数器进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有,没有这种能力。

    重新要求的方法是使用此处 所述的频谱分析仪的 CW 模式

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Georgian、

    正如 Jan 已经提到   的、正确的方法是仔细查看频率调节应用手册、尤其是第4节"测量快速时钟的 ppm 误差"。

    BR、

    Jessica M. Torres