This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235性能寄存器的测试

Guru**** 2512445 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3XXXRADIOTEST, LAUNCHXL-CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1165919/cc3235s-testing-of-cc3235-performance-reg

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3XXXRADIOTESTUNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

最近、我一直在寻找 CC3235器件的测试程序。 我找到了 TI swra468 (https://www.ti.com/lit/an/swra468/swra468.pdf?ts=1666851238626&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)的应用手册 、其中重点介绍了无线射频器件的测试。  

此处的查询是、在应用手册中、正在使用 SmartRF Studio 工具。 但是、该工具不支持 CC3235器件。 是否有其他具有类似功能的等效工具?

 CC3XXXRADIOTEST 是类似的工具、还是用于不同的功能/应用?

BR

特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过无线电测试工具连接 LaunchXL-CC3235S。 但是、它给出了如下错误说明:

    BR、

    特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trivedi

    如您所见、您应该使用 CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19。  尽管您还 需要 Uniflash 来刷写无线电工具应用程序以及最新的 ServicePack (其中包含更新的固件)。     如需更多信息、请参阅我们的无线电工具用户指南和 Uniflash 用户指南。

    BR、

    Jessica M. Torres