This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 的 FCC/SAR 测试

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1164815/wl1807mod-fcc-sar-testing-for-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

可能涉及的人员、

              我叫 Greg Walczak。 我是高级 纽约州乌节公园 Curbell 医疗产品合规性/应用工程师。 我们正在对您的 Wi-Fi 蓝牙模块 P/N:WL1807MOD 进行 FCC 和 SAR 测试、以便在20cm 内使用。 在此过程中,我们将获得新的 FCC ID 和 IC ID 号。 在 FCC 和 SAR 测试过程中、我们的测试机构说模块制造商(TI)需要签署几份文档。 我随函附上这些文件供您查看。 这是我们对这个过程的初始尝试、想知道这是您能提供的吗? 测试机构提到、这是要求新 FCC 和 ID 编号的常见做法。 如果您有任何问题或疑虑、或者您需要任何进一步的信息才能回应我的请求、请告诉我。

 谢谢、

    Gregory Walczak

   高级 合规性/应用工程师   | Curbell Medical Products、Inc.  | 20 Center Dr.、 Orchard Park NY、14127   
   800-235-7500 |  电话:716-667-3377 分机7248 | 传真:716-667-7508
    gwalczak@curbee2e.ti.com   www.curbellmedical.come2e.ti.com/.../ISED-Multiple-Listing-IC-_2D00_-Old-Owner-1.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg、  

    感谢您的联系。 通过使用 TI 的 WL1807MOD (其中 MOD 表示模块)、您可以通过将 TI 的认证报告发送到您的测试机构来简化测试过程。 您是否已经完成了此操作?  

    您可以在以下位置找到认证报告: https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

         我认为我们的测试机构不需要认证报告。 他们似乎需要模块认证表单。 这是我们用于批准您在模块上进行新测试以获得新 FCC/ID 号的表格吗? 是这样吗? 这是我们第一次尝试理解、以确保我们的工作正常。 请提供任何帮助。

     

    谢谢、

        Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    请转至 WL18XX-REQUEST 以请求 更改多个商品的 ID /更改。

    BR、

    Jessica M. Torres