This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:在最新 SDK 和 AWS 根 CA 中使用 AWS SDK

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1165540/cc3235s-using-aws-sdks-in-latest-sdks-and-aws-root-ca

器件型号:CC3235S

您好!

我测试了 AWS SDK 4.30的 subscribe_publish_sample 示例以使用 AWS IoT。 (为此、CC32xx SDK 还使用了4.30版)。

 

CC3200:无法使用 CC3200连接 AWS IOT 内核- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

我遇到了服务器身份验证问题、参阅上面的链接、我成功使用"Starfield Class2 Certification Authority Root CA"而不是 AWS 提供的根 CA 进行了连接。

 

 

问题1. 为什么我应该使用"Starfield Class2认证机构根 CA"而不是 AWS 提供的根 CA、这是否属于 TI 提供的 AWS SDK? (我无法从链接中了解)

 

问题2. 使用 CC3235的其他项目使用最新的 SDK 6.10版。 我能否在最新 SDK 中使用 AWS SDK 中的 AWS Iot_xx 源?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1. 这与 AWS 服务器配置有关。 连接到的端点使用由"Starfield Class2认证机构根 CA"签名的证书。 它与 SDK 无关。 请使用 AWS 进行检查。

    问题2. 您可以移植 AWS 插件以使用 SDK6.10。 不应存在主要问题、但会出现一些编译问题(主要与 syscfg 相关、文件夹结构/命名的更改很少)。 我建议从6.10示例项目开始、并将 aws-IoT 内容添加到其中。