This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:UART 线路上的垃圾值

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1165098/boostxl-cc3135-garbage-value-on-uart-lines

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

 当 BOOSTXL-CC3135通过 CC31xxEMUBOOST 连接到 PC 时、我们会在用户 UART 端口上看到垃圾值、如下所示。 终端配置为115200波特率、8位数据宽度和1个停止位、无奇偶校验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aquil、

    在任一电路板上是否进行了任何修改?  您连接到 EMUBOOST 上的哪个终端? 这些类型的问题通常与波特率有关。