This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:SimpleLink CC32xx 主机驱动程序与放大器的错误列表;SimpleLink SDK CC3x35 Service Pack

Guru**** 2811605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162494/cc3135mod-bug-list-for-simplelink-cc32xx-host-driver-simplelink-sdk-cc3x35-service-pack

器件型号:CC3135MOD

您好!

您是否维护 SimpleLink CC32xx 主机驱动程序的错误列表? 我想知道您发现了哪些错误、以及您是否在最新版本中修复了这些错误。 我在 host_driver_release_notes_3_0_1_71.html 中看不到此信息。

我有一个关于 SimpleLink SDK CC3x35 Service Pack 的类似问题。 虽然您在 README.html 中保留了问题列表,但我看不到有关问题的详细说明。 您是否在某个地方发布它们? 除了摘要“WPA2_PLUS 配置文件在连接到 AP 后不是瞬态模式”之外,您还能详细说明问题 SL_WIFI_R3-1610。

谢谢、

Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    我们不会故意提供错误的详细信息。  

    关于该特定问题、我可以告诉您、在设置 WPA2配置文件时、它不会自动连接到 AP、需要重置。  此问题已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    然后是具体的问题。 您在驱动程序版本3.0.1.65和最新版本3.0.1.71之间修复了哪些错误?

    有关服务包的信息。 您是否仅修复了 sp_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26和最新版本:sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26之间的一个问题、即 sl_WIFI_R3-1657?

    如果您不愿意透露详细信息、您可以忽略这些信息、只是简短的描述、以便我知道您解决了哪些问题。

    谢谢、

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksandr、  

    我无法评论 Service Pack 和驱动程序之间的所有更改。 如果您对最新的驱动程序和 服务包有疑问、我们可以解决这些问题。