This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:在将"00&quot 编程为一个国家/地区代码后、芯片不会启动

Guru**** 2384870 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162519/cc3135mod-the-chip-would-not-start-after-programming-00-as-a-country-code

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

将“00”编程为国家代码后,芯片在 sl_Start()命令上挂起。 您是否知道该问题? 如果是、您是否知道任何权变措施? 芯片的 Service Pack 和驱动程序是最新的。

谢谢、

Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里看到"00"? 您是否使用 Uniflash 进行编程或 CCS?

    在 Uniflash 上、您应该有一个包含国家/地区名称的下拉菜单。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您可能使用 API 来设置国家/地区代码、对吧?

    您能否显示代码片段?

    您使用的是什么服务包?

    如果您设置了不同的国家/地区代码,例如“US”或“EU”,您是否通过了 SL_Start ()?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我的答案是红色的。

    因此、您可能使用 API 来设置国家/地区代码、对吧? 是的

    您能否显示代码片段? 此时-否 您可以使用 SWRU455M 用户指南中的代码片段重现问题。 我的代码遵循《用户指南》指南。

    您使用的是什么服务包? 我使用的是最新的 sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26。 您是否有更新版本? 这与实际情况无关、因为问题与不同版本的 Service Pack 和驱动程序一致。

    如果您设置了不同的国家/地区代码,例如“US”或“EU”,您是否通过了 SL_Start ()? 是的

    谢谢、

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后一个快速问题是、它是否仅在 AP 角色中工作时发生、还是在与模式无关的情况下发生(I.e 站)?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    从我注意到的情况来看、它处于 AP 和 P2P 模式。 我没有再深入研究它。

    谢谢、

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 让我尝试在本地复制并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以进行更新、我可以复制它。

    我将在我们的内部系统中开一个 TT、并跟进利益相关者。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shlomi。

    我删除了在应用程序固件中设置此国家/地区代码的功能。

    它看起来是一个用于特殊用途的特殊代码。 但是、如果是、则应在用户手册中反映出来。

    如果您修复了问题或对其进行了更新、您是否可以更新我? 如果您没有一致的勘误表、这将非常不方便。

    谢谢、

    Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    当然、在我们解决它后、我们会通知您。

    通常每个 SDK 的 RN 上都有一个勘误表。

    此致、

    Shlomi