This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:DAP 错误

Guru**** 2533710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1164319/cc3220sf-launchxl-dap-error

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、团队、

我代表我的客户发布。 请参阅以下客户问题:

每次我尝试运行代码时。 错误显示"无法访问 DAP"、请参阅随附的错误图像  

我尝试在开发模式下使用 UniFlash 进行闪存、但未成功。 SOP 跳线设置为010。

我已经从 YouTube 上观看了这段视频。 所有内容都是根据视频设置的...

 
如果是硬件问题、TI 会更换我的电路板吗? 两周前我购买了此电路板。
我正在附上 Launchpad 的所有屏幕截图和图像。
提前感谢。
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户的跳线放置正确、因此不会出现问题。 我建议使用 Uniflash 确保器件处于开发模式、我还注意到客户尝试将应用程序二进制文件放入服务包部分、这是不正确的。

    此致、

    Rogelio