This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235覆盖范围问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162952/cc3235mods-cc3235-coverage-issue

器件型号:CC3235MODS
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!  

感谢这个论坛、我结束了 CC3235MODS 项目的开发阶段。

当我们在目标工厂中实现了这些模块并进行了测试运行时、我们发现了这一点  

我们需要提高设备之间的覆盖范围。 由于这是一个物联网应用、我使用5GHz 模式

在收发器模式下。 电流参数如下:

-频道:165.

射频功率:15.

-调制: SL_WLAN_RATE _24M

- RF 数据包长度:< 60字节

-天线:偶极、1或2dBi

-射频前导码: SL_WLAN_Long_PREAMBLE

-还有什么?

设备之间的最大距离小于30m。 它们之间没有墙壁、但有各种用钢制成的设备。

您可以建议什么来提高沟通成功率?

Berards、

J.Y. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在这样使用收发器模块时、距离30m 略低于预期。 但器件之间具有钢质物体的环境非常具有挑战性、尤其是对于5GHz 而言。 您可能无法在5GHz 下实现更好的射频性能。

    您使用哪种类型的天线? 您的天线射频路径是否设计正确并经过验证(在 VNA 计算和验证)? 如果使用具有 SMA 连接器的外部天线、您是否已在 VNA 检查此天线的性能? 我的经验是 、市场上的许多多频带天线无法正常工作。 这是一个很好的视频、演示了正确射频设计的重要性。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。  

    我有另一个问题。 在 CCS 工具的 imag.syscfg 下、有一个"无线电设置">"天线选择"设置、有四个选项:禁用、Antenna1、Antenna2和自动选择。 我希望使用5GHz 外部天线、因为我正在使用 CC3235MODSM2MOB。 我应该选择哪一个?

    此致、

    J.Y. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模块 CC3235MODS 没有内部天线。

    如果您的硬件没有用于选择多个天线的集成射频开关、则应在 SysConfig 中选择"Disable"(禁用)进行 ANTANNA 选择。

    1月