This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:cc3220 wifi 模块

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1163855/launchcc3220modasf-cc3220-wifi-module

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我们使用的是 TI CC3220MODASF12MONR 提供的以下模块、并且能够实现一些到 WiFi 网络的基本连接。 对于简单网络、我们的固件运行良好、但对于商业地点使用的更复杂的固件、我们存在问题。 我正在寻找一个经验丰富、能够与我们合作的人、以便 为 任何 WiFi 网络连接完成正确的固件。 我想这以前已经做过很多次了,我们希望与这一领域的一些专家联系。  

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您正在寻找哪种连接类型? 最常见的是 WPA2企业版、我们的器件支持该企业版。 您可以使用网络终端示例帮助您开始尝试连接到这些类型的网络。