This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于2.4G 和5G 网络、CC3100MODR11MAMOBR 无法连接到 SSID 名称相同的双频带路由器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1160120/cc3100modr11mamobr-not-able-to-connect-to-a-dual-band-router-with-same-ssid-name-for-both-2-4g-and-5g-network

主题中讨论的其他器件:CC3100MODCC3100CC3200

我们有一个将 CC3100MOD 用作 Wifi 接口的器件。 我们的客户抱怨说、该器件无法连接到其双频带路由器、并且2.4G 和5G 网络的 SSID 相同。 为2.4G 和5G 网络设置不同的 SSID 后、连接到2.4G 网络正常。 测试已验证客户的问题。

问题:这是 CC3100模块中的错误吗? 是否有办法(或更新的 FW)解决此问题?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    由于 CC3100不支持5GHz WiFi、因此在 AP 上使用5GHz 不会影响它。 这意味着这需要与路由器/AP 本身相关(AP 内部的错误、设置问题等)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答。

    如果我理解正确、您的意思是 CC3100应该无法检测5G 信标。 它应该只检测2.4G 信标并在2.4G 上发送探测、对吧?  

    在我的测试中、我的路由器为2.4G 和5G 网络设置了相同的 SSID。 我的旧版 iPad 3仅为2.4G、可以连接到此路由器、而具有 CC3100的设备无法连接。 同一设备连接到其他仅2.4G 网络正常。

    有线索?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误是、我的 ipad 是具有5G 功能的 iPad AIR 2。 我将尝试检查路由器的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC3100器件仅具有2.4GHz 无线电。 这意味着 CC3100对您的 AP 具有5GHz 支持这一事实一无所知。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息、我尝试了另一台仅具有2.4G (100%确定)的设备(Roborock S5)、它连接到同一台路由器正常。 只有具有 cc3100的器件无法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用不同的路由器/AP 进行测试? 我已经使用 CC3200 (与 CC3100相同的网络处理器)和 Unifi AC LR 和 Turris Omnia (具有 OpenWRT)进行了测试、并且工作正常。 我在 CC3200中使用了最新的 Service Pack。

    您使用的确切 AP/路由器型号是什么? 您是否有能力从 CC3100捕获2.4GHz 通信?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan 当我尝试获取更多数据时、我的器件此时可以正常连接到同一路由器(未发生任何更改)。 不确定之前或客户现场发生了什么情况。

    我将关闭此主题、感谢您的帮助。