This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:P2P 设备名称。 无随机器件

Guru**** 1844160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162881/cc3135mod-p2p-device-name-no-random-part

器件型号:CC3135MOD

您好!

根据 SWRU455M“SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器”。 用户指南”第65页“设备名称是 URN 和两个随机字符的组合。 用户只能设置 URN;随机字符是在内部生成的。 默认值= mysimplelink_XX (xx =随机两个字符)。” 通过 WiFi 传输 P2P 设备名称后没有随机部分;只有 URL 名称集:sl_NetAppSet (sl_NetApp_DEVICE_ID、SL_NetApp_DEVICE_URN、…)

谢谢、

Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否通过无线方式检查数据包中的 URN? 您能否提供监听器日志?

     您是否看到 mysimplelink_XX 的随机数? (即不 设置 URN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我检查电话上可用 WiFi 设备的列表。 您能推荐嗅探器、我真的很感激。

    我没有检查原始设置。 这与我无关-我需要在我的产品中更换 mysimulink。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您始终可以自己添加2个字节。

    您可以使用 NWP TRNG。

    - sl_NETUTIL_TRUE_RANTERY:
    代码
    uint32_t randNum;
    int32_t len = sizeof (uint32_t);

    sl_NetUtilGet (sl_NETUTIL_TRUY_RUSON、0、(uint8_t *)&randNum、&len);
    结束代码


    *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你不打算解决这个问题、这可能是一个解决方案。 如果您在将来的服务包中修复它、我将以两个随机部件…结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们不经常为这些器件提供新的 SP、并且 应用方面有相对简单的补丁-我不希望在短期内修复。

    我建议您在更新 SDK 或 SP 时实施此修复并查看发行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是您没有显示详细的勘误表。 我在单独的帖子中要求更改特定 SP 和驱动程序版本、但没有得到答案。 如果我在我的一侧实施此修复、我将必须锁定产品的 SP/驱动程序更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请假设这不会被修复(无论如何、我无法提交日期)。

    没有太多 P2P 用户、甚至可能更少需要更新名称-因此我们现在可以继续使用此变通办法。  

    只需验证这在无线传输过程中是否按预期工作。

    对于监听器、您可以检查是否有与 Wireshark 兼容的适配器(我当前使用的是 wlanpi、请参阅 https://github.com/WLAN-Pi/WLANPiShark2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我理解这一点。 非常感谢您提供监听器参考。