This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WiFi - BLE 共存支持

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162806/cc3235sf-wifi---ble-coexistence-support

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC2651R3

大家好、

我们正在使用 SDK 5.40开发 BLE CC2651R3。

我们必须实现三线制共存。 WiFi 芯片 CC3235SF 支持3线共存还是仅支持1线共存。?

如果没有、请建议使用 WiFi Launchpad 来测试三线制共存性。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gretings、

    CC3235具有用于共存引脚的 GPIO 、如表7-3的数据表中所示。  我将介绍它的软件支持。

     

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我希望 TI 能为其提供软件支持。  

    但  CC3235SF 仅支持数据表中的单线共存。 您能否确认它是否也支持三线制共存?

    如果没有、您能否建议我另一个同时支持1线和3线共存的 WiFi 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ddnr:

    遗憾的是、当前可用的 Wi-Fi LaunchPad 不支持三线制共存。 将来、我们将牢记在电路板上实施该标准。

    BR、

    Jessica M. Torres