This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:P2P 设备名称。 WiFi 和内部显示不一致

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162879/cc3135mod-p2p-device-name-inconsistency-in-wifi-and-internal-presentation

器件型号:CC3135MOD

您好!

使用以下命令设置 P2P 设备名称:sl_NetAppSet (sl_NetApp_DEVICE_ID、SL_NetApp_DEVICE_URN、…) 然后使用 SL_NetAppGet (SL_NetApp_DEVICE_ID、SL_NetApp_DEVICE_URN、…)回读、器件名称中的下划线字符将替换为破折号。 这可能是不可理解和可接受的、但器件仍通过 WiFi 传输带有 sl_NetAppSet()写的破折号的原始名称。

谢谢、

Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您基本上说"下划线"字符被破折号(包括无线字符和 sl_NetAppGet 读取时)所取代、对吧?

    我需要仔细检查一下、看看是否有原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有这样说。 请再次阅读我的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚、但我现在知道替换只发生在 sl_NetAppGet 上。 如果是这种情况,那么我认为它不太重要,我们只需将它添加到我们的错误列表中,以便在将来的 SDK 中解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我的主要关切是,你可能不允许出于某种未知的原因在报告中加下划线。 因为您确认这是一个错误-我可以。