This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:噪声系数

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162432/wl1837mod-noise-figure

器件型号:WL1837MOD

大家好 、您能告诉我2.4G 和5G 接收器链的噪声系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    这不是我们在数据表中提供的规格、因此我不确定它是否具有我们所描述的特征。 请给我一天时间来了解这一点、看看我是否可以找到任何数据。

    同时、您能否提供更多详细信息、说明为何需要此参数、而不是数据表中提供的 RX 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我需要它来了解您在不同数据速率下的 SNR 是什么、使用 HFSS、EMIT 和计算进行去感仿真时需要 SNR 值。 您的数据表中的任何位置都没有提到 SNR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我找不到任何与此相关的特性数据、但可能值得与我们的研发团队核实、看看我们是否可以利用任何设计信息。 由于它们处于不同的时区、通信可能会延迟。 我将继续、从 e2e 中取出这个、并继续通过电子邮件为您提供支持。