This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:有关错误 ID CC3X20SDK-2166的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1162651/cc3235modsf-question-about-bug-id-cc3x20sdk-2166

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我看到 从  SDK 6.10中解决了错误 CC3X20SDK-2166

https://software-dl.ti.com/ecs/SIMPLELINK_CC32XX_SDK/6_10_00_05/exports/changelog.html

CC3X20SDK-2166:网络终端不为 ENT 连接设置用户名属性

它是否仅影响网络终端示例?

我的器件从主 MCU 使用 AT Command、如下所示、cc3235modsf 模块固件基于 带有 SDK 的 AT Command 示例  5.20.00.06。

AT+WlanConnect =[SSID]、[BSSID]、[SecurityType]、[SecurityKey]、[SecurityExtUser]、[SecurityExtAnonUser]、[SecurityExtEapMethod]

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误仅影响 network_terminal、因此您不应担心 AT 命令。

    此致、

    Shlomi