This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD/WL1835MOD:CE 无线电测试报告

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602642/wl1837mod-wl1835mod-ce-radio-test-reports

器件型号:WL1835MODWL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MODWL1831MOD

此帖子包含 WL1837MOD 和 WL1835MOD 的 CE 无线电测试报告。  有关无线电设备指令(RED)的更多信息、请参阅 WL18xxMOD 认证报告 wiki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们向 DEKRA 认证中心提供了 PDF 文件、我们仍在等待回答。 但是,我们没有在所提供的资料中找到国际电联的指示符,因为它们要求我们这样做。 让我们看看!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试报告显示了 EN 301 893 v.2.41的部分报告、但在 EN 301 893 v.1.71.1的测试报告中添加了该报告。 我的测试实验室不接受 v1.7.1报告、因为他们说必须是 v1.8.1。 您是否有任何显示符合 v1.8.1的测试报告? 这适用于 WL1837MOD。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在测试实验室中进行了咨询。 有关 v1.7.1和 v1.8.1之间的差异、请参阅以下内容:

    EN 301893

    V1.7.1

    V1.8.1

    判断

    载波频率

    相同

    没有区别

    输出功率

    选项2:20dBc 突发功率

    选项2:30dBc 突发功率

    略有差异、

    这不会影响功率测量结果。

    功率密度

    相同

    没有区别

    自适应性

    未定义

    干扰周期

    60秒干扰周期

    这已经过测试

    周期为60秒、版本为1.7.1

    动态频率选择(DFS)

    相同

    没有区别

    占用带宽

    自动扫描时间

    峰值最大保持

    扫描时间> 1sec

    RMS 最大保持

    略有差异

    这不会影响占用带宽结果。

    发送器有害发射

    在5GHz RLAN 频段内

    相同

    没有区别

    发送器有害发射

    在5GHz RLAN 频段之外

    CSE 不需要增加天线增益

    没有区别

    接收器杂散发射

    RMS 最大保持

    时域电源功能

    V1.7.1要严格得多

     

     

    基于此、未执行任何其他测试、执行了增量测试以符合 v2.1.1标准。

     

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    WL1837MOD 合规性是否有更新为 RED? 我偶然发现了一些论坛,但没有具体的 DofC,这基本上是我所要做的。
    或者可能是社区能够期望合规的目标日期。

    非常感谢
    ED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../8535.10-_2D00_-DoC_5F00_WL18MODGI.pdf

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了...非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    本文档是否也适用于 WL1835MOD (以及 WL1831MOD)?

    提前感谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    这是 WL1835MOD 的文档。  我们正在 TI.com 上相应的产品文件夹页面中获取这些报告和测试报告。  文档应该很快就会出现。

    此致、

    Travise2e.ti.com/.../WL1835MOD_5F00_DoC_5F00_SWRQ048.pdf