This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:WiFi 音频应用

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC3200, CC3200SDK, TLV320AIC3110, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605709/cc3220-wifi-audio-app

器件型号:CC3220

大家好、

 我们是否有适用于 CC3220的 WiFi 音频应用(使用 CC3200AUDBOOST)、该应用与我们针对 CC3200的应用类似?

我指的是这里的应用程序 :http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=CC3200_Wi-Fi_Audio_Application 、这里的 应用程序:C:\TI\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\wify_audio_app

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220 I2S 回波示例是实现此目的的良好起点。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的回答。 我认为该示例不使用 WiFi 在两个 LaunchPad 之间传输音频、对吧? 我们是否有展示无线音频通信的示例?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我也在为 CC3220寻找等效的 wifi 音频应用。

    我尝试按照您的建议运行 I2S_echo 应用程序、但不会获得任何音频输出。 我使用 CCS7构建了应用的 CCS/TI-RTOS 版本。

    是否需要更改一些跳线设置? 运行 WiFi_audio_app 时、我使用的音频升压功能适用于 CC3200 Launchpad。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    I2S_echo 应用程序利用 TLV320AIC3110的配置。 请使用 audio-boostxl 上 TLV320AIC3254的 CC3200 Wifi 音频应用程序的编解码器配置文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我缺少什么吗?  这似乎不是一项简单的任务。

    您所指的"编解码器配置文件"是什么?  SDK 1.30中为 audiocodec.c/h 提供的源代码与 SDK 1.40中的 ti_codec.c/h 文件有很大不同。

    谢谢、

    John