使用 CC3100 WiFi 模块的 DHCP 客户端、我在 Wireshark 中看到30分钟后的更新。
但是 bootp.secs 字段仍然是"00 00"。 这是目的吗?
是否有理由不按照 RFC951第3章中的"秒"字段填写秒?
版本:
MAC 31.1.4.0.1
PHY 1.0.3.34
NWP 2.6.0.5
ROM 0x3333
主机1.0.1.6
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,“某人”(“来自地狱的管理员”)设置 DHCP 服务器以忽略 bootp.secs 值为0和1的请求:-)。 不要询问做出该决定的原因。
我感兴趣的是:
确认在 bootp.secs 为0的情况下实现
(不是我可以选择或执行一些操作来更改 bootp.secs 的值)。
2信息、如果这是预期行为、并且不会更改/修复、
或者、如果它被确认为错误并将在将来以某种方式修复。