This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3100MODBOOST:连接到 zc702

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602104/compiler-cc3100modboost-connect-to-zc702

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MODCC3100

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、


我有一个大问题。 我们有一个 Zc702板、获取不同的数据、我们希望通过 cc3100mod 发送信息。 有人知道将数据传输到 cc3100mod (SPI 或 UART)的更好方法、还有人有这样做的示例?

谢谢你。


Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier -  

    通过查看用户指南中的 ZC702板、您并不能完全清楚该板上有哪些可供您使用。 -看起来有 SPI、UART、I2C 和 GPIO -但是、如果您可以使用它、则不会清除。  

    CC3100MOD 模块通过 SPI 或 UART 接口连接到(在大多数用户应用中)任何8位、16位或32位 MCU -在本例中、我想如果您可以访问 FPGA 上的外设、则可以以相同的方式使用。

    SPI 总线的运行频率最高可达20MHz、因此它将是通信速度最快的总线。  

    CC3100 SDK 中有一些示例、如果您决定使用 SPI 调试工具示例、则可能需要先查看 SPI 调试工具示例以使其正常工作。

    维客:  

    SDK 链接:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的回答。

    我在网络中查找信息、我认为我需要在 CC3100的 ZC702 (或任何 Zynq)中编写 simplelink 主机驱动程序、以便使用 SPI 端口。 但是、我不确定如何在 zc702的 cc3100上实现 wifi 代码。 在 PC 中使用 Eclipse 很容易理解、但从 zc702开始、我认为这需要有所不同、对吧?

    您告诉我的示例是关于使用 TI 的 MCU、但我无法运行它。 您能否提供更多文档或任何示例来实现此目的?

    我最喜欢的

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、

    遗憾的是、我们没有介绍如何将 CC3100与 ZC702连接的任何文档或示例。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、