器件型号:CC3220
您好!
我们如何使用 UniFlash 4通过现有硬件平台(即不使用经过修改的绕线 Launchpad)的串行接口对 CC3220进行编程?
我们的情况是、我们有使用 CC3200的现有硬件、只需将处理器替换为 CC3220即可。 我们的过程 是在 UniFlash 中使用串行编程模式 、该模式通过板载 FTDI USB 串行转换器和平台上的手动复位开关进行连接。 这在 UniFlash 3和 CC3200中完全正常、因为 UniFlash 会提示进行复位。 但是 、对于 CC3220和 Uniflash 4、似乎可以预期处理器的复位会以某种方式自动进行!
我们以完全相同的方式连接了硬件、并且在 UniFlash 4中选择 了器件列表底部的"CC3120/CC3220 [串行]"、但当我们单击连接时、我们会看到"操作失败:未处理异常:自动检测故障"。 出于兴趣、UniFlash 尝试检测 什么是"自动检测"、如果这是 Launchpad 上的某个东西、那么我们如何使用自己的平台进行编程?
此致、
Steve