This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:使用两根单独的天线

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602694/wl1837mod-using-two-separate-antennas

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

WL1837有两个射频天线端口 RF1和 RF2。

数据表显示如下:

RF_ANT1            5G 主 ANT TX/RX、2.4G WLAN 主天线 SISO、蓝牙

RF_ANT2            5G ANT 分集 TX/RX,仅2.4G 二次天线 MRC/MIMO

我们希望能够使用2.4GHz 和5GHz 的独立天线。

由于 WL1837支持天线分集、因此我们能否通过将2.4GHz 天线连接到 RF1并将5GHz 天线连接到 RF2来使用2.4GHz 和5GHz 单独的天线、反之亦然?

此致、

DEejay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的硬件专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下使用一根2.4GHz 天线和另一根5GHz 天线的动机吗?

    请注意、WiLink8不支持2.4GHz 和5GHz 同时运行 WLAN。

    支持2.4GHz 与5GHz 并行运行的选项是使用 WiLink8多角色、这是一种 TDM 解决方案。

    此致、

    奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    感谢您的反馈。

    使用单独天线的原因是允许使用备用天线设计的选项。 我们正在开发的产品非常紧凑、我们正在寻找不同的方法来安装具有所需性能的天线。

    此致、

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    目前、器件配置中没有用于为2.4GHz 分配一根天线、为5GHz 分配第二根天线的选项。

    通常、当客户希望节省面积或 BOM 时、他们决定为两个频带使用单个天线。

    因此、我们的主天线被配置为两个频带相同。

    如果您愿意放弃2.4GHz 上的 MIMO、我想这也是最适合您的解决方案。

    此致、

    奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请建议 RF1端口用于主天线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是 RF1端口(RF_ANT1)是主天线。

    谢谢、
    Riz