请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 主题中讨论的其他器件: CC3100
只是想知道有什么方法可以从 CC3120闪存转储中提取文件以进行故障排除。 我有几个单元拒绝启动、sl_Start 返回 sl_error_FS_corrupted_ERR
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、我几乎100%确定。 尽管 CC3100不受保护、但 sFlash 存储器的器件内容会被加密。 我想 CC3120就是这样的。
安全性有两个"级别"。
首先是物理加密的 sFlash。 这可以防止闪存编程器硬件窃取 sFlash 的内容。 每个 CC31xx 芯片的加密密钥都是唯一的、因此、不能包含从一个器件到另一个器件的闪存内容。
-第二个安全级别是从主机角度来看的安全性(通过 SL_ API 访问)。 这种安全性的一种方法是选择"Secured Device"(安全设备)。
如果我错了、请让我纠正 TI 员工的错误...
1月