This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:分析串行闪存内容

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/606604/cc3120-analyze-serial-flash-content

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3100

只是想知道有什么方法可以从 CC3120闪存转储中提取文件以进行故障排除。 我有几个单元拒绝启动、sl_Start 返回 sl_error_FS_corrupted_ERR

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道如何做到这一点。 可能联系 SFlash 制造商?
    您能否对电路板进行格式化和重新编程?

    请参阅链接文档的第37页
    www.ti.com/.../swru455b.pdf

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    可能我已经足够清楚了。 我的意思是将串行闪存内容转储到文件中、是否可以从中提取文件? TI 不使用什么文件系统、但可能有一个工具可以解析闪存映像并提取文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是我不够清楚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有使用 CC3120的经验、但我想这将与 CC3100非常相似。 与 CC3100的结合并不是转储 sFLash 内容的官方方式。 这可以通过的外部闪存编程器硬件实现、通过 SPI 连接到 sFlash 的 MCU 也可以实现。 在第二种情况下、您需要根据数据表为您的闪存和读取闪存的扇区/块使用 SPI 命令。

    但我认为闪存内容对您没有太大用处。 串行闪存的内容已加密、您将无法对其进行分析。 可能仅用于比较功能/非功能状态、这会很有用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    转储闪存内容不是问题、实际上我是用闪存编程器来完成的。
    是否确定始终对闪存内容进行加密? 在 ImageCreator 中有一个选项"安全设备"、我已将其设置为 false
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我几乎100%确定。 尽管 CC3100不受保护、但 sFlash 存储器的器件内容会被加密。 我想 CC3120就是这样的。

    安全性有两个"级别"。
    首先是物理加密的 sFlash。 这可以防止闪存编程器硬件窃取 sFlash 的内容。 每个 CC31xx 芯片的加密密钥都是唯一的、因此、不能包含从一个器件到另一个器件的闪存内容。
    -第二个安全级别是从主机角度来看的安全性(通过 SL_ API 访问)。 这种安全性的一种方法是选择"Secured Device"(安全设备)。

    如果我错了、请让我纠正 TI 员工的错误...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jan!