This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:在最新硬件/最新 SDK 上运行 TIDM-TM4C129XNFC

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/606444/cc3100boost-running-tidm-tm4c129xnfc-on-recent-hardware-latest-sdk

器件型号:CC3100BOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3100CC3100SDK

您好!

我正在尝试使 TIDM-TM4C129XNFC 参考设计正常工作,因此最近购买了它所需的所有硬件。

此后,我被告知此参考设计使用的是 SDK 的早期版本,该版本不能与我的硬件版本配合使用。 请访问 :e2e.ti.com/.../2231912 

总之,我被告知需要修改 TIDM-TM4C129XNFC 固件以改用最新 的 CC3100 SDK 版本。

如何操作?

请提前告诉我、谢谢!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下等效目录中 SDK 提供的示例
    ...\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    遗憾的是、C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-SDK\platform (或示例文件夹)中未列出 TM4C129XNFC 的'Tiva_WiFi_NFC_ap' NFC 示例

    我是否要假设我需要从这个位置使用软件...

    C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\Tiva-c-connected_launchpad\example_project_ccs\getting_started_wlan_ap

    (笑声) 作为我的起点、然后将 NFC 代码从"TIVA_WiFi_NFC_ap" NFC 移植到"Getting Started_with _WLAN_ap"示例?

    感谢您迄今为止的帮助!

    谢谢、

    Tim