This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100载波侦听阈值

Guru**** 2639725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603749/cc3100mod-cc3100-carrier-sense-threshold-value

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3100CC3100SDK

大家好、

请告诉我有关 CC3100载波侦听的信息。

客户在 CC3100SDK 的 tcp_socket (AP、STA)上进行评估。

在 CC3100和 MCU 上执行载波侦听时、阈值是多少?

  我认为使用 API sl_Wlanset()和 WLAN_General_Param_opt_scan_Params (ScanParamConfig.rssiThreshold)通过程序设置阈值。

  这种认可是否正确?

2. 如果此识别正确、 如果未在程序中设置 WLAN_General_Param_opt_scan_Params、则阈值的默认值是多少?

3.我相信 CC3100的 CCA (清晰信道评估)支持 CS/CCCA 和 CCA-ED。

  这种认可是否正确?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我必须再仔细研究一下这个问题、然后返回给您。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢您的支持。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    我查看了这一点、WLAN_General_Param_opt_scan_Params (ScanParamConfig.rssiThreshold) API 用于在站点模式下执行扫描时设置扫描阈值。
    e2e.ti.com/.../357557

    该阈值与 CCA 无关。

    我正在研究是否可以以及如何做到这一点、并在收到反馈时向您回复。

    此致,
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢您的确认。

    很抱歉耽误你的答复。

    我了解 wlan_General_Param_opt_scan_Params ()与 CCA 无关。

    客户最初的问题是"载波侦听无线电场强度的阈值是多少?"

    是否定义了该值?

    此外、以下内容如何?

    > 3. 我相信 CC3100的 CCA (清晰信道评估)支持 CS/CCCA 和 CCA-ED。

    >

    >此识别是否正确?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如何设置 CCA 阈值?
    这是内部的、不可配置。
    2.默认阈值是多少?
    默认值为-75dBm
    CC3100是否支持 CS/CCCA 和 CCA-ED?
    是的。 因为它是所有 WLAN 设备的强制性要求。

    此致、
    查尔斯·奥