This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:HTTP 服务器:在 AP 模式下、有多少 Web 客户端可以同时连接到 http 服务器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605602/cc3200-http-server-how-many-web-clients-can-connect-to-http-server-in-ap-mode-at-a-same-time

器件型号:CC3200

我在 cc3200上运行 http 服务器、因此它可以为以 AP 模式连接到该服务器的 Web 客户端提供网页。 我 想知道、在 AP 模式下、有多少 Web 客户端可以连接到 http 服务器?   多个客户端如何 同时连接到它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Techinspirred、

    CC3200在 AP 模式下只能支持一个基站。 CC3220可以支持四个。 您还可以选择在站点上托管 HTTP 服务器并将其连接到 AP。 然后、其他站点可以连接到 AP 以访问 HTTP 服务器。 请参阅案例2站点模式: processors.wiki.ti.com/.../CC3200_HTTP_Server

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Techinspirred、

    -据我所知、CC3200 (NWP)中的内部 Web 服务器仅支持一个 TCP 套接字。
    -如果在主机处理器中使用了 http 服务器并使用了所有套接字,则可以使用具有7个客户端套接字(1个侦听套接字+ 7个客户端套接字)的 Web 服务器。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    感谢您的回复!

    到目前为止、我希望 cc3200仅处于 AP 模式。 在 cc3200上托管 HTTP 服务器是否有其他选项、如 AP+STA 模式?

    此致。
    技术尖头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Techinspirred、

    CC3200或 CC3220不支持 AP+STA 模式。 如果您需要支持 STA+AP 的器件、您可以选择竞争对手公司的器件(ESP8266/ESP32或 Cypress 的 W冰)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回复!

    您能否为我提供有关如何在 CC3200主机处理器中实现 HTTP 服务器的指导、是否有任何实现该服务器的示例?

    此致、
    技术尖头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Techinspirred、

    请参阅 SDK 中的 websock_cameras 示例。 在此示例中、在主机中使用了 http 服务器。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回复! 我将介绍 SDK 中的 websock_cameras 示例、并将返回给您。

    -技术尖头