This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 的可接受焊锡空标准

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592399/cc3100mod-acceptable-solder-void-criteria-for-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD

尊敬的 TI 支持团队:

关于 CC3100MODR11MAMOBT 器件、中心接地焊盘上可接受的焊锡空洞级别是多少?

我已附上从焊接到另一 PCB 的器件和从 TI 提供的卷带中新鲜出炉的 X 射线照片。

我相信 TI 焊接工艺中的焊料空洞会影响我们的焊接工艺也请参阅附加的 X 射线图像在焊接到 PCB 上之后的图片。

谢谢、

Ronald Dean

Ronald.dean@qualitel.come2e.ti.com/.../TI-part-CC3100MODR11MAMOBT-voiding-when-soldered-on-the-PCB.zipe2e.ti.com/.../TI-part-CC3100MODR11MAMOBT-voiding-when-soldered-on-the-PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    X 射线中显示的空隙位于客户的 PCB 和模块 PCB 之间 、而不是连接到模块 PCB 的 QFN 焊点。

    链接的数据表的第7节详细介绍了焊接过程。 您是否遵循了这些指南?

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3200mod.pdf

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在完成任何 PCB 构建过程之前、文章中显示的 X 射线图片是 TI 部件的内部。

    那么、真正的问题是 TI 对于 其器件流程的无效验收标准是什么?

    谢谢、

    Ronald Dean

     

    Ronald Dean  | NPI 制造工艺工程师 P 425-423-8388外部298   直接 425-423-6994   F 425-423-8398  电池518-944-3255

    地址:Bldg. Beverly Park Road 11831号。 A、 Everett、WA 98204

    电子邮件:Ronald.Dean@Qualitel.com

    Qualitel Corporation  |以客户为中心 |卓越成果| ISO 9001| ISO 13485 | AS9100 | ITAR | FDA | FAA 维修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    对延迟答复表示歉意。

    我已与质量工程师联系、寻求帮助、稍后将与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与质量团队的同事交谈。 焊锡空洞应小于30%。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否说自己的器件未满足您自己的检查标准、因为文章中的图像是您自己的焊接工艺。 换句话说、您在这里看到的是部件如何交付给终端客户、即电子制造服务公司的直接图像。 我们不是在问您希望我们如何焊接它。 我们询问 TI 对于 CC3100MOD 内 QFN 的接地焊盘的检验标准是什么?

    谢谢、

    Ronald Dean

    Ronald Dean  | NPI 制造工艺工程师 P 425-423-8388外部298   直接 425-423-6994   F 425-423-8398  电池518-944-3255

    地址:Bldg. Beverly Park Road 11831号。 A、 Everett、WA 98204

    电子邮件:Ronald.Dean@Qualitel.com

    Qualitel Corporation  |以客户为中心 |卓越成果| ISO 9001| ISO 13485 | AS9100 | ITAR | FDA | FAA 维修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们仍在等待您的回答。

    谢谢、

    Ronald Dean  | NPI 制造工艺工程师 P 425-423-8388外部298   直接 425-423-6994   F 425-423-8398  电池518-944-3255

    地址:Bldg. Beverly Park Road 11831号。 A、 Everett、WA 98204

    电子邮件:Ronald.Dean@Qualitel.com

    Qualitel Corporation  |以客户为中心 |卓越成果| ISO 9001| ISO 13485 | AS9100 | ITAR | FDA | FAA 维修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    很抱歉、我回答了您的问题。  让我跟进工厂并作出回应。

    此致、

    奥斯卡