Thread 中讨论的其他器件:WL1831
您好:
我的客户将 WL1831 用于汽车电话。 它们需要使用24位编解码器数据大小来进行音频处理, 但 当使用 VS 命令( HCI_VS_Write_CODEC 配置(0xFD06)和 HCI_VS_Write_CODEC 配置增强型(0xFD07))将数据大小配置为24位时,语音噪声非常严重。 配置数据大小为16位时、语音正常。
需要您的支持 来解决问题,非常感谢。
编解码器使用24位 AK7756。
VS 命令 配置:
#编解码器配置-每个样本16位
SEND_HCI_VS_Write_CODEC 配置0xFD06、0x0200、0x01、0x00001f40、0x0000、 0x01、0x01、0x00、0x0018、0x0001、 0x01、0x0018、0x0001、0x00、0x00、 0x0018、0x0019、0x00、0x0018、0x0019、 0x01、0x00 WAIT_HCI_Command_Complete_VS_Write_CODEC Config_Event 5000、0x00、0xfd06、0x00
# TEMP -将 DOUT 模式更改为"始终输出"
SEND_HCI_VS_Write_CODEC 配置增强型0xFD07、0x00、0x0000、0x0000、0x00、 0x04、0x04、0x01、0x00、0x00000000、 0x00、0x00、0x04、0x04、0x01、 0x00、0x00000000、0x00、0x00 WAIT_HCI_Command_Complete_VS_Write_Code_Config_Enhanced_Event 5000、0x00、 0xfd07、0x00