This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:与 WL1833的调试串行端口通信

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605743/wl1831mod-communicating-to-debug-serial-port-of-a-wl1833

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1833

我正在与一家测试仪器供应商合作、该供应商正在尝试与我们在新产品上使用的调试串行端口 WL1833进行通信。  我们使用的是 USB->Serial FTDI 线缆和在连接到信号 GPOI1、GPOI2和 WL_UART_DBG 的主机 PC 上运行的终端仿真器。  他们还需要什么?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    您是否正在使用 glogger /RTTT? 这些 IO 为1.8V -确保在连接到 WL_UART_DBG 时使用1.8V FTDI。

    谢谢、
    Saurabh