This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:芯片随附预编程 SDK。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605903/cc3100mod-is-chip-comes-with-preprograed-sdk

器件型号:CC3100MOD

你(们)好

我们在 项目之一中使用 CC3100MOD 模块。 已将 SPI 接口连接到 MCU。

但我们知道 、CC3100MOD 模块附带预编程软件。 或者我们需要通过 UART 对 SDK 进行编程?

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    如果可以通过 UART 获取、至少需要上传最新的 ServicePack。 如果使用了您自己的网页、则需要通过 UART 对这些网页进行编程(但也可以通过主机的 SPI 上传网页)。

    请访问 :processors.wiki.ti.com/.../CC3100MOD_Production_Line_Guide

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着 CC3100MOD 随附服务包。

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    在生产时将最新的服务包上传到 CC3x00MOD 中。

    1月