This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:调优 SAR 测量值

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/599005/wl1837mod-tune-up-values-for-sar-measurement

器件型号:WL1837MOD

尊敬的先生/女士:

出于 FCC 认证目的、我们对集成了 TI WL1837MOD 模块的产品之一进行 SAR 测试。

  为了进行 SAR 测试、测试机构要求我们 提供2.4GHz 和5GHz 发射功率的容差信息、根据 FCC 命名规则、这些也称为  SAR 调优值。

在 WL1837MOD 数据表的第13页和第15页(第5.8节 WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率和第5.10节 WLAN 性能:5GHz 发送器功率)仅给出了 RMS 输出功率的典型值。  我的问题是:  这些典型值的容差(最小值、最大值)是多少? 我们将模块设置为在  20MHz 和40MHz 频率下使用 MCM0调制方案运行、因此仅需要这些条件下的最小值/最大值。

非常感谢

Fabrizio Gaudenzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Fabrizio、

    我对拖延表示歉意。 2.4GHz 时为+/2dBm、5GHz 时为+/-3dBm。

    谢谢、

    Riz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Riz!