This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:cc3220的较高 HIB 电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/599212/cc3220-higher-hib-current-for-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我更改了设计以使用 CCC3220S SDK 1.30.01、我看到休眠电流消耗高于 CC3200的电流消耗(~15uA 与~55uA)。

我们使用的部件和设计与 cc3200相同。 当我保持 nRESET 时、我还会看到相同的高~50uA 电流。

我是否需要执行其他操作来获得预期的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的区别是更改了 SDK 还是从使用 CC3200迁移到 CC3220?

    请澄清

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    这两者都是...我从 cc3200、sdk 1.2 -> cc3220s、sdk 1.30.01开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如数据表中所述、休眠期间两个器件的电流消耗应约为4.5uA。 15uA 约为预期电流消耗的3倍。
    您能否仔细检查您的设置以确保仅测量芯片而不是其他外设组件的电流消耗?

    此致、
    查尔斯·奥