请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF、 CC3120
如何使用 uniflash 对 cc3220sf 进行编程在对映像进行编程时遇到错误
我按照《UniFlash CC3120和 CC3220 SimpleLinkWi-Fi
和 Internet-on-a chip
解决方案 ImageCreator 和编程工具用户指南》中的说明选择图像
并从 SDK sp_3.3.0.0_2.0.0.0_2.2.0.4中添加服务包
我删除了图像的安全选择选项。
我获取操作失败:FS_programming 错误:RET:-10372、Ex_err:2633 - FS_ERROR_CERTIFICATE_FILE_NAME
我可以在尝试一次编程后使用 CCS 调试器件
建议做什么