This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220sf

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605705/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SFCC3120

如何使用 uniflash 对 cc3220sf 进行编程在对映像进行编程时遇到错误  

我按照《UniFlash CC3120和 CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和 Internet-on-a chipTm解决方案 ImageCreator 和编程工具用户指南》中的说明选择图像

并从 SDK sp_3.3.0.0_2.0.0.0_2.2.0.4中添加服务包  

我删除了图像的安全选择选项。

我获取操作失败:FS_programming 错误:RET:-10372、Ex_err:2633 - FS_ERROR_CERTIFICATE_FILE_NAME
我可以在尝试一次编程后使用 CCS 调试器件  
建议做什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您具有正确的 SOP 配置。
    您也可以尝试按照以下链接中的说明进行操作
    www.ti.com/.../swru469.pdf

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 SOP 配置为100

    我将文档中的指令放在一起我不知道我需要为安全选项选择什么文件、所以我在编程结束时删除了安全选项我遇到错误、并且无法使用 CCS 调试我的项目。 CCS 生成错误无法确认...SOP 000或010

    建议