This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:wl1835mod:不支持的芯片 ID:0xf2850ee

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/601733/linux-wl1835mod-wl1835mod-unsupported-chip-id-0xf2850eee

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

工具/软件:Linux

大家好、

当我引导系统时、从 SDIO 读取的芯片 ID 总是不同的并且不正确。 但是、如果我多次读取芯片 ID 而没有关闭/打开电源、它们根本不会改变。 那么、哪一个可能会导致这个问题、SDIO 或上电序列? 我尝试降低 SDIO 频率、例如16MHz/8MHz/4MHz…… 但结果相同。

我的环境是:

HW:wl1835mod (不带外部上拉)-> txs0108e (内部上拉)-> i.MX25 (内部上拉)

软件:Linux 内核主线3.10.102

提前感谢您的任何猜测

美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NUS、
    DTS 文件中是否为 wlan_en 稳压器配置了启动延迟?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我们使用外部电源控制、WLAN_EN 在上电后延迟超过1ms、驱动程序加载在 WLAN_EN 之后延迟超过一秒。

    谢谢
    美国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NUS、
    需要使用 Linux SDIO 控制器堆栈/驱动程序并使用电压稳压器框架来控制 WLAN_EN。 如果它是由外部/单独控制的-您可能会注意到 SDIO 通信的问题。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    在文档中、WLAN_EN 需要由主机控制是仅当存在唤醒/关断要求时、在我们的情况下、当电路板加电时、它在断电前保持工作状态、因此我认为 WLAN_EN 不必由主机控制。

    B.R.
    美国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NUS、
    有关正确的 WiLink8加电/断电顺序,请参阅数据表: www.ti.com/.../wl1837mod.pdf
    如果未遵循该序列,您可能会看到意外的结果。

    Saurabh