This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:在 Android 6中、我们需要 WPS 作为主设备:

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597642/wl1831mod-in-android-6-we-need-wps-act-as-a-master

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831


我在 imx6板上使用的是 Android 6和 wl1831模块。 在该 WPS 中、它作为客户端工作。 我们已经测试了该功能。
但是、根据我们的要求、我们需要 WPS 充当主设备。

您能就此提供支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的产品专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您的回答。

    我需要这种解决方案。 您能否提供任何类似的解决方案、并将其传达给使用该 WiFi 模块的任何人。?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定是否支持此功能。
    内部检查、但可能只有周末后才会收到回复。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    感谢您的回复、我正在等待您的回复。

    此致、
    葡萄
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    现在、我想在 Linux 中的 WL1831WIFI 模块中启用 WPS AP。
    您能提供一些想法。

    谢谢、此致、
    VinothS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    如何在 Linux 中创建 AP、以及如何通过 WPS 主设备为该 WL1831WIFI 模块访问该 AP。?

    谢谢、此致、
    Vinoths、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinoths、

    我们不确定 WPS 母版的含义...
    您能否给我们指出802.11n 规范中描述它的相关章节?

    BR、
    Eual
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    路由器提供 wifi。 现在、它充当主设备或服务器。
    我们有一个具有 WPS 按钮的设备。
    现在、当在 Android 中启用 WPS 按钮时、我们的 wl1831充当路由器、并为该设备(WPS 客户端)提供 WiFi。

    此致、
    VinothS、