This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:&quot 的编译失败;subscribe_publish_sample 和 quot;"aws-iot-device-sdk-embedded_c&quot 的示例代码;

Guru**** 2541800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/598774/cc3200-launchxl-compilation-failure-for-subscribe_publish_sample-example-code-from-aws-iot-device-sdk-embedded-c

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDK

我正在尝试将 CC3200与 AWS 连接。 我使用"README_CC3200.MD"文件作为来自 TI 的"aws-iot-device-sdk-embedded"的参考。 在命令提示符下构建文件时、我遇到以下错误:


C:\Users\jayas_000\Desktop\ES\abhijit314s-rbultmans-awsiot\sample_apps\subscribe_publish_samples\platform_tirtos\ccc3200>C:\TI\xdctools_3_50_02_20_core_win32\xdctools_3_50_02_20_20_20_core\gmake all
"C:\TI\CC3200SDK_1.3.0\cC3200-SDK\simplelink\include\./user.h"、第51行:致命错误:无法打开源文件"Provisioning_api.h"
1在编译"..././././/AWS IoT src/protocol/MQTT/AWS IoT 嵌入式客户机包装程序/platform_tirtos/network_sl.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。

>>编译失败
gmake:***[network_sl.o]错误1.

我无法理解错误的实际含义、他们只是向我显示文件名和位置。 我不知道如何消除此错误。  

请提供指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的 products.mak 文件的内容?

    我看到您正在使用 XDC 工具3.50。  您所使用的 SDK 版本需要 xdctools_3_32_00_06_core

    您可能需要将依赖项更改为 README_CC3200.MD 文件中列出的依赖项。

    请尝试执行该操作、然后重试构建。


    Steve