主题中讨论的其他部件:CC3100、 CC3200
工具/软件:Starterware
尊敬的支持:
我在使用运行 SDK 1.2的 TI-RTOS 的 Tiva 与 CC3100一起运行旧代码、并且能够进行以下调用、而不会出现任何问题:
struct sockaddr_in ListenAddress;
struct sockaddr ClientAddress;
ListenSocket = socket ( AF_iNet、SOCK_STREAM、IPPROTO_TCP );
ListenAddress.Sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
ListenAddress.Sin_port = htons (client_tcp_Server_port);
setsockopt( ListenSocket、SOL_Socket、SO_keepalive、&optval、optlen );
我将此 CC3100代码移植到使用 MSP432 + CC3120、并且在使用上述调用编译代码时、它不理解"stuct sockaddr_in"和"struct sockaddr"以及以下内容:
AF_iNet
SOCK_STREAM
IPPROTO_TCP
INADDR_ANY
赫顿
Htonl
插座
等式
您能告诉我我需要在我的项目中包含哪些.h 文件来构建它、以便我可以轻松地将 CC3100代码移动到使用 CC3120吗?
谢谢、
Tim