This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:如何访问 wl1835mod MIMO WIFI 的 CSI (通道状态信息)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605276/linux-wl1835mod-how-to-access-the-csi-channel-state-information-of-mimo-wifi-of-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

你好! 我正在从事一个项目、该项目需要访问 BeagleBone Black 无线上的 WIFI CSI。 我读取了 Linux wl18xx 驱动程序、但未找到与 CSI 相关的信息。 您对如何访问 CSI 有什么想法吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSI 数据位于 WiLink 调制解调器内部。

    它不会上传到更高层、因此无法使用。

    您能否解释一下您希望从器件获取 CSI 数据的应用需求? 所需的 CSI 采样频率是多少?

    此致、

    奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 目前、我想使用 WiFi CSI 来做一些关于室内定位的事情。 CSI 远优于 RSSI (接收信号强度指示器)。 该项目处于初级阶段、因此我不知道所需的采样频率是多少。 关于访问 CSI、您有什么建议吗? 谢谢你。